-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-5-5
Silicon Software GmbH公司与Basler AG公司合并

Silicon Software GmbH公司现已并入Basler AG公司。Basler于2018年收购了Silicon Software,并在集团结构中将其作为独立的股份有限公司进行管理。在收购该公司后不久,Basler已经合并了其生产、物流、销售和技术支持等职能,其他职能部门的合并工作也正在分步进行中。依据公司法的规定,两家公司现已完成了合并流程。
首席执行官Dietmar Ley博士兼任Silicon Software的总经理,他介绍说:“自收购以来,两家公司的员工一直紧密合作,因此用Basler AG公司的名义将两家公司合法地统一起来,这是自然、合理的发展步骤。我们很高兴在曼海姆拥有一支经验丰富、技术过硬的员工队伍,与我们继续共同成长,并在Basler品牌下为计算机视觉市场开发更多激动人心的产品。”
在收购Silicon Software GmbH公司之后,Basler进一步补充了现有的产品线,将产品领域拓展到了图像采集卡 和软件(VisualApplets)方面。此次收购是支持Basler AG公司增长战略的重要一步,尤其是促进了Basler向计算机视觉市场的算法性能领域迈进。在两家公司合并后,图像采集卡和软件(VisualApplets)将归入Basler品牌框架下进行管理,并将进一步扩大相关的产品线。
探索Basler图像采集卡产品线 。