Menu
2017-12-7
iVeia在新开发的智能相机中集成Basler dart BCON相机

iVeia是一家系统集成商,同时也属于Basler合作伙伴网络的公司之一 。该公司最新推出了一款智能相机:HyprCam。HyprCam让处理方案更具有成本效益、延展性高,离芯片距离更近,且功耗较低——相当于5瓦特的小型闭路电视相机。
这款用户可编程的HyprCam包含一款Basler dart BCON相机模块。处理板基于一款Xylinx Zynq UltraScale+ MPSoC芯片和一个四核64位ARM CPU。借助这些崭新强大的产品,可以让iVeia出色的处理专门技术与Basler的专业相机技术充分结合起来。
此外,iVeia目前正研发一款开发工具包,让一些具有特定使用者的应用可以进行定制化操作。其中,人们可以通过特定连接器,轻松连接Basler dart BCON相机。每个工具包均带有一个Captiva主板、Atlas-I-Z8 SoM w/ZU3EG、dart BCON适配器卡和Basler dart BCON相机。文档包括Captiva与适配器简图,以及一份快速入门指南。
如果您想了解更多信息,请访问嵌入式视觉产品线介绍 。您的当地Basler销售团队 会很乐意回答您提出的任何问题。