您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2018-5-30

全新ace lite相机系列 --- 简单应用的实惠之选

全新ace lite相机系列 --- 简单应用的实惠之选

通过深入了解基础应用市场,并认真考虑基础应用客户的实际需求,Basler进一步扩展ace系列相机,诚意推出ace lite产品线。ace lite专为简单应用而设计,价格实惠,为基础应用提供必要功能的同时,确保Basler ace系列相机一贯的卓越品质和可靠性。为客户的基础应用提供切合实际、符合预算,稳定可靠、易于使用的相机解决方案。

ace lite产品线的十四款新相机采用市场上最新的Sony Pregius和STARVIS系列CMOS芯片,以及ON Semiconductor的MT和PYTHON系列CMOS芯片。分辨率覆盖从VGA到高达1000万像素,提供彩色、黑白两种选择。可选择全局快门和滚动快门,帧速率可高达340 fps,并采用标准化GigE接口。较广的分辨率和帧速选择范围,确保各类简单应用均可获益。Basler强大的 pylon相机软件套装,能帮助您轻松快速地将ace lite相机集成到您的系统,节约时间成本。

我们出色的成本控制能力,源自丰富的行业经验、活力创新的团队、以及持续改善的精益管理模式。Basler独一无二、严格有效的质量管理体系,确保每台ace lite相机在离开工厂之前,都会经过全面的机械、电气和光学测试以及精确校准,确保品质始终如一。

2018年5月起,Basler将为以下相机型号提供系统设计样品:

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片 申请测试样机
alA640-300gc 640 px × 480 px 340.0 彩色 GigE PYTHON 300 申请测试lA640-300gc
alA640-300gm 640 px × 480 px 340.0 黑白 GigE PYTHON 300 申请测试alA640-300gm
alA800-200gc 800 px × 480 px 220.0 彩色 GigE PYTHON 500 申请测试alA800-200gc
alA800-200gm 800 px × 480 px 220.0 黑白 GigE PYTHON 500 申请测试alA800-200gm
alA1920-40gc 1920 px x 4800 px 40.0 彩色 GigE IMX249 申请测试alA1920-40gc
alA1920-40gm 1920 px x 4800 px 40.0 黑白 GigE IMX249 申请测试alA1920-40gm
alA2440-20gc 2448 px x 2048 px 20.0 彩色 GigE IMX264 申请测试alA2440-20gc
alA2440-20gm 2448 px x 2048 px 20.0 黑白 GigE IMX264 申请测试alA2440-20gm
alA2500-10gc 2592 px x 2048 px 10.0 彩色 GigE MT9P031 申请测试alA2500-10gc
alA2500-10gm 2592 px x 2048 px 10.0 黑白 GigE MT9P031 申请测试alA2500-10gm
alA3088-14gc 3088 px x 2064 px 14.0 彩色 GigE IMX178 申请测试alA3088-14gc
alA3088-14gm 3088 px x 2064 px 14.0 黑白 GigE IMX178 申请测试alA3088-14gm
alA3800-8gc 3856 px x 2764 px 8.0 彩色 GigE MT9J003 申请测试alA3800-8gc
alA3800-8gm 3856 px x 2764 px 8.0 黑白 GigE MT9J003 申请测试alA3800-8gm

如果您想了解更多关于新款ace lite 型号或其他信息,欢迎联系我们的销售团队 或您当地的Basler区域经销伙伴

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们