您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2016-3-2

灵感来自猛禽: 采用Basler ace USB 3.0相机的高效交通监控系统

灵感来自猛禽: 采用Basler ace USB 3.0相机的高效交通监控系统

世界各地的汽车数量在大幅增加,其中就超速这一项违章所造成的致命事故和伤害, 也在日益增多。而想要避免这一问题,交通管理者使用高效、可靠的交通监控系统已成为必需。

新加坡现在采用的基于多普勒效应的LIDAR/RADAR测速系统有几个缺点:其中一个重要问题是,大型车辆的运动可能会产生干涉现象,导致速度读数出现误差。此外,因为相机是由速度检测器进行触发,因此图像中有可能会同时包含多个车辆,导致没有有效方法来确定准确的超速行驶的车辆。

综上,新加坡国立大学的控制和仿真研究小组开发了有效的交通监控视觉系统,称它为“Raptor Vision”。此系统的灵感来自于在猛禽的视觉结构,这种结构可以同时观察近场和远场。Basler ace USB 3.0相机是此系统的重要组件。

欲详细了解该系统的工作原理,请阅读我们网站下载专区的成功案例“Basler ace USB 3.0相机用于仿生学的远程交通监控系统”

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们