Menu
2016-8-18
采用Basler ace的创新实时高速ANPR系统

为了改善新加坡现有交通监控系统所出现的问题,Basler客户Optasia Systems开发了一款实时高速ANPR系统,该系统采用了装配Sony IMX249 CMOS芯片的Basler ace相机 。。而系统软件Optasia IMPSTM Video Analytics LPR则采用了Basler的pylon SDK 进行编程。IMX249具有高动态范围,可以使相机在弱光条件下高效运行,并通过被称为包围式的曝光技术捕捉图像。我们的成功案例详细介绍了如何捕捉、裁剪和处理图像以进行牌照识别。
Optasia Systems的CEO Richard Goh完全支持其团队的决定,并坚定的选择了Basler ace相机用于此项目。他说:“无论在相机性能,还是在集成过程中Basler支持团队所提供的优秀技术支持这两方面,我们都非常满意。”
阅读我们当前的成功案例“采用Basler ace相机的创新实时高速ANPR系统” ,了解更多信息。欢迎从我们网站的下载专区 下载以上成功案例以及更多有趣的成功案例、白皮书和产品洞悉。