Smart In Media是我们的客户,通过Basler MED ace相机,在手动数字化病理学领域获得了成功。病理学医生、血液学医生和其他医师等时常要用显微镜来检验载玻片上的样本材料,但缺点在于没有用于存档的设备,也没有图像可以让专家之间进行专业的交流。Smart In Media凭借PathoZoom® LiveView、PathoZoom® Scan,并与PathoZoom® SlideCloud技术相结合,已成功解决这些问题。集成的Basler MED ace 2.3 MP 41 彩色相机,是根据ISO 13485:2016标准进行生产,可以快速采集显微样本,图像具备高色彩保真度以及出色的成像质量。采用Smart In Media的软件解决方案,仅需数秒即可通过互联网共享图像,让世界各地的专家相互交流。