您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-1-21

Basler官网现已提供关于Silicon Software产品的信息

Basler官网现已提供关于Silicon Software产品的信息

Silicon Software的产品已经完全并入Basler,我们现在可以一站式地提供高性能相机和视觉组件,涵括丰富的高端图像采集卡、VisualApplets和配件产品线。因此,通过我们提供的全面服务,让客户可以在分析、咨询和提供图像处理解决方案方面受益,并能满足客户的个性化的需求。通过在“板上”进行图像预处理和图像数据评估,可为我们的客户带来显著降低成本的机会。FPGA图形化开发环境VisualApplets可缩短开发时间,让产品更快推出市场。

Silicon Software是图像采集和处理领域的专家和技术领军企业。2018年7月,Basler收购了Silicon Software有限公司100%的股权,旨在进一步扩大两家公司的技术优势,并在各类计算机视觉应用中为客户提供更丰富的产品线。客户不仅可以在Basler网站上找到Silicon Software的产品,而且现在已完全融合了所有产品和附加信息,并定义了基础流程。所有订单完全由Basler直接负责处理。销售和支持服务均由Basler AG提供,以前的Silicon Software联络人将与Basler团队开展密切合作。

在Basler网站上,客户现在可以找到完整融合的完整Silicon Software产品线,包括带有匹配软件的图像采集卡, 、VisualApplets的图像采集卡和配件。

您可以在这里找到完整的Silicon Software产品线:www.baslerweb.com/de/produkte/framegrabber-portfolio

随着一体化的完成,全新的Silicon Software网站也将同步上线。本网站的重点目的是提供有关VisualApplets应用程序和自定义解决方案的信息和咨询服务:https://silicon.software

如需了解有关Silicon Software产品的更多信息,请联系我们的销售部门:

电子邮件sales.europe@baslerweb.com 或电话+49 4102 463 500

如需获取有关当地销售合作伙伴的信息,请点击此处: LINK

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们