Menu
2016-3-30
INCREMO:警车车载视频应用——采用Basler IP相机

Basler IP相机成为捷克警察INCREMO视频监控系统不可或缺的一部分。它为警察提供了一个有效的沟通工具,并可以获取个人及车辆相关综合文字和视觉信息。
捷克警察配备1,572辆车,为提高服务能力,他们为每一辆汽车装配了两个Basler IP相机。除了相机之外,INCREMO系统还包含一台PC、一个录音设备和一个方便进行PC控制的简单触摸屏。汽车在发动机点火时,所有安装的设备都会自动启动,且这些设备可通过液晶触摸屏进行持续不断的控制。
Basler的IP相机 因其优秀的图像质量、便于集成的尺寸和高性价比令人信服。阅读最新的成功案例 “INCREMO:警车车载视频应用——采用了Basler IP相机” ,可了解关于此应用的全部信息。欢迎从我们网站的下载专区下载以上成功案例以及更有趣的成功案例、白皮书和产品洞悉