Menu
2016-5-10
量产通知:装配ON Semiconductor PYTHON芯片的8款Basler ace新型号相机

通知即时生效,装配ON Semiconductor PYTHON系列最新一代CMOS芯片的8款新型Basler ace相机现接受大批量订购。,这8款相机分辨率为200万到500万像素,均配有ON Semiconductor的新款PYTHON芯片或Sony Pregius系列芯片,至此ace系列新款相机阵容已扩大至28款。这些相机外形设计紧凑,配备超强CMOS芯片,采用最新全局快门技术,,因此脱颖而出。8款新型相机帧速率高达150 fps,配备独特的PGI功能包。所有新ace型号ace产品均符合GigE Vision及USB 3.0 Vision标准。
以下型号的相机已开始量产:
- acA1920-150uc ,230万像素,150 fps,彩色,USB 3.0
- acA1920-150um ,230万像素,150 fps,黑白,USB 3.0
- acA2500-60uc ,500万像素,60 fps,彩色,USB 3.0
- acA2500-60um ,500万像素,60 fps,黑白,USB 3.0
- acA1920-48gc ,230万像素,50 fps,彩色,GigE
- acA1920-48gm ,230万像素,50 fps,黑白,GigE
- acA2500-20gc ,500万像素,21 fps,彩色,GigE
- acA2500-20gm ,500万像素,21 fps,黑白,GigE
如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您 当所在地的Basler经销伙伴。
如仍未找到适合自己需求的产品,请了解其他新款ace型号,它们配有ON Semiconductor
PYTHON芯片或Sony IMX芯片。
欢迎您浏览我们整个ace产品线 ,它涵盖100个型号。浏览我们完整ace产品线(含近100个型号)