-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2020-4-14
boost CoaXPress 2.0相机和完整套装现已投入量产

新款Basler boost不负众望:这款现代CXP-12相机系列已经进入量产!借助现代Sony CMOS 芯片技术,boost完整套装结合了相机的优势: 可实现900万或1200万像素的高分辨率,帧速率为68 fps或93 fps,并且配备的现代CoaXPress 2.0标准可提供高达12.5 Gbps的带宽。boost完整套装由boost相机和专门开发的Basler CXP-12接口卡组成,其成像质量出众,因此相机特别适用于自动光学检测应用,如检测包装、印刷电路板、瓶子或表面,以及医疗领域的检测应用。
用户可以通过Basler pylon软件套装SDK方便地控制相机和CXP-12接口卡。借助CXP供电(PoCXP)技术,这个实用的单电缆解决方案降低了硬件设置的复杂性,最大电缆长度为40 m,可在安装过程中实现最大限度的灵活性。
想将boost完整套装与其他视觉组件相结合?我们视觉系统配置器 能为您提供支持,确保您选择的组件可以完美兼容。不妨亲身体验!
针对不同要求的接口选择也与日俱增。为了帮助您一目了然地找到所有需要的信息,我们为您准备了不同接口的比较 ,并以图表的形式展示是否能升级到性能更强大的接口。
Basler数据接口选择助手 可以为您积极提供支持,助您选出能满足特定视觉应用要求的接口。
我们也很乐意亲自为您答疑解惑!我们的销售团队 将随时为您服务!