Menu
2020-9-1
新解说视频:如何从Basler的超越功能中获益?

ace 2 Pro产品线提供Basler独特的Beyond(超越)功能。这些强大的相机内置功能,如Compression Beyond(压缩超越)和Pixel Beyond(像素超越),可以确保提供更高的帧速率、减少数据量并增加灵活性。
我们很高兴能向您展示我们新的解说视频,重点介绍Basler独特的Beyond(超越)新功能。这些简短的视频介绍了功能的工作原理和优势,并提供了使用Beyond(超越)功能来提高应用性能的实际示例。无论是希望根据需要扩展或减少带宽,还是更改像素尺寸,Beyond(超越)功能都可以在不额外增加硬件成本的情况下为您赢得竞争优势。
在我们近期举办的网络研讨会中,我们的视觉专家通过现场演示,为大家介绍了这些独特的相机内置功能,是如何立刻在视觉系统的运行中提高性能并优化成本。请点击此处即刻观看点播网络研讨会 。
如需了解详情,欢迎访问我们的Beyond(超越)功能网站 。
如果您想了解哪些相机型号可以提供Beyond(超越)功能,请访问我们的ace 2网页 。
如需了解ace 2相机的详情或有相关问题,我们的销售团队 随时乐意为您答疑解惑!