Menu
2020-9-8
ace 2高分辨率型号 - 分辨率高,每百万像素的成像成本低

ace 2 Basic和ace 2 Pro系列的24款新型号配备C-mount接口,使精巧型工业相机的分辨率更上一层楼,可达1600、2000和2400万像素,根据不同的分辨率和接口(USB 3.0 / GigE),帧速率从4 fps到23 fps不等,并且像素尺寸仅为2.74 μm,芯片尺寸也非常小巧,可满足嵌入式视觉系统等受限环境中对高分辨率相机的需求。
借助Sony Pregius S系列的IMX540、IMX541和IMX542芯片,可以将ace 2产品系列ace 2 Basic和ace 2 Pro的优势充分发挥出来:将小像元、背照结构(BSI)和全局快门技术相结合,可确保即使在高速下进行图像采集也不会产生任何运动伪影。尽管像素尺寸较小,但芯片的光敏度仍与前几代芯片一样保持高水准。
由于芯片表面小像元的数量更多,使分辨率可高达2400万像素,再结合Basler配件产品线中精选的镜头,可以更精确地捕捉到极为微小的细节。例如,Basler的 C11 Premium镜头或FUJINON(富士能)CF-ZA-1S系列镜头,就是ace 2新款高分辨率型号的理想之选,这也表示可提供不同的相机镜头组合,助力优化性价比,并实现分辨率最大化。
高分辨率设计已经考虑到了组件小型化的趋势,并实现极具吸引力的每百万像素分辨率成本。在硬件方面还能提供成本优势:例如,可以用一台2400万像素的相机取代两台1200万像素相机。
新的高分辨率型号进一步丰富了ace 2相机系列的选择范围。ace 2 Lite可为简单应用提供有限的必需功能;ace 2 Basic配备强大的计算机视觉功能包,可满足标准视觉的需求;ace 2 Pro则具备Basler独特的Compression Beyond (压缩超越)和Pixel Beyond (像素超越),可以满足严格的应用要求,为各类计算机视觉任务提供更多应用可能。有关各个型号的可用性信息,请访问我们的产品发布时间页面 。
想详细了解第四代Sony芯片吗?我们在这里 为您整理了Pregius S芯片系列的新特性和优点。
我们的销售团队 很乐意为您解答有关新款ace 2高分辨率型号的各类问题并提供建议!