-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-10-4
您是否已经更新了Basler pylon USB 3.0 AIK适配器?

Basler pylon USB 3.0 AIK适配器方便允许您通过使用Cognex VisionPro操作Basler USB 3.0相机。经过几个简单的配置步骤后,Basler USB 3.0相机显示在VisionPro中,以便根据需要进一步配置。AIK适配器新5.0版本使用pylon 5连接与Basler相机连接。GenICam 3技术会使您受益,它可以大大加快相机触发,同时显著降低存储空间需求。
您可从我们的下载专区免费下载Basler pylon USB 3.0 AIK适配器。其中附带的应用说明文档 可以协助您完成适配器的安装与设置。
在安装了pylon相机软件套装或pylon Runtime (U3V)之后,AIK适配器将可在所有32与64位操作系统上运行。
如需获得更多有关pylon相机软件套装的信息,请单击此处 。 如有任何疑问或需要额外其他相关信息,欢迎您随时联系我们的技术支持团队。