-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2016-10-13
生日快乐! ace 5 MP 5岁了。

Basler ace 5 MP GigE (acA2500-14 gm )相机于2011年初投入量产。并且,这种非常成功的相机的USB型号在2013年推出。自从那以后时起,无数ace 5 MP型号相机陆续从离开德国阿伦斯堡的生产线发出。对产品经理Dominik Lappenküper来说,庆祝活动并不意外指日可待: “用户表示这种型号在各个方面的规格都很完美,类似评论不绝于耳。它具备小巧设计、5 MP分辨率、14 fps、CMOS技术,而且价格极具市场竞争吸引力。这些以上众因素使这款相机适合众多的应用广泛,包括典型的工厂自动化、医疗和交通领域以及其他非工业应用。”
取得完美成功
自Basler推向市场以来,ace系列不断壮大,已拥有超过100个型号,是市场上最为成功的相机系列之一。产品线从超值的入门级型号到性能极佳的型号应有尽有。它们的分辨率从VGA到14 MP、帧速高达751fps、采用各种接口和芯片技术,您可以轻松快速地为相关应用找出适合的型号。这一系列的最新型号配备广受欢迎的Sony Pregius系列IMX芯片和ON Semiconductor的PYTHON芯片 。 Lappenküper表示: “这些芯片目前在业内大受欢迎,我们预测它们可能会和ace 5 MP一样成为经典产品,非常期待看到这些型号的5周年庆。”
我们的网站提供了“相机选型助手” 和“数据接口选择助手” 等各种工具,可以帮助您找到合适的ace型号。
是否存在疑问或者需要其他相关信息? 请在www.baslerweb.com/ace了解全部ace产品线,敬请随时联系我们的销售团队 或当地Basler经销伙伴 。