-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
-
解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2016年5月11日
工业4.0货物物流: Basler ace相机为拣货机器人提供支持

工业4.0日益注重小单位计数。电子商务和内部物流(例如在汽车行业中)正在设计处理单个产品而不是整个托盘的流程。以往这些工作流程需要工人从相应仓库位置拾取每个产品。而现在,机器人可以帮忙解决。
正是为了实现这一目标,总部位于慕尼黑的Magazino创造了拣货机器人TORU。TORU是一个移动机器人,用于在仓库中和工人一起为订单拣货。库存控制系统以无线方式将拣货作业发送给机器人,机器人会移动到各自的仓库地点。在使用“结构光”过程成功识别后,TORU自动抓取对象并带至所需目的地。
结构光过程需要十字线激光将两束激光投射到对象上,以进行测量。2D相机(本示例中是Basler ace相机)记录反射的激光光束,并根据线在相机图像中的位置来测量对象。我们当前的成功案例准确说明了它的工作原理。
观看正在运行的配备Basler ace相机的TORU: Magazino将在今年的汉诺威CeMAT 展览会 设立自己的展位(27厅、展位C55)。无法参观展览会,或希望预览? 请观看这段视频,了解TORU如何工作 。
在我们当前的成功案例“工业4.0货物物流使用TORU拣货机器人和Basler ace相机 ”中了解更多信息。可以在我们网站的下载专区 中找到这一成功案例和其他有趣成功案例、白皮书和产品洞悉。
如果要详细了解行业4.0的意义及图像处理在其中的重要性,请在我们的Vision Campus中阅读有关这一课题的精彩文章: 未来属于智能化 - 图像处理是工业4.0的重要组成部分 。