-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-10-19
成像质量好,性价比高 - Gpixel

相机需要满足哪些性能条件?这是在构建视觉系统时需要想清楚的问题之一。正确的答案是:尽量选择性能更高、价格更低的产品。Basler在设计每一款新产品时都会遵循这一原则。我们的目标是为您的应用准确提供所需的性能。多余的功能只会徒增不必要的成本,而且不会创造真正的效益。
秉持这一理念,我们成为了最早集成Gpixel GMAX2505和GMAX2509新款芯片的计算机视觉技术提供商之一。凭借良好的CMOS成像质量和具有吸引力的价格,这16款分辨率为500万和900万的全新ace 2型号能够以具有成本效益的价格为您的应用提供恰到好处的性能。结合可完美匹配的Basler镜头 、兼容的配件和pylon相机软件套装,搭载Gpixel芯片的ace 2 Basic型号提供了一个设计精巧、成本效益高的解决方案,非常适用于对价格敏感的工厂自动化、机器人和自动光学检测(AOI) 应用。ace 2 Pro型号及其独特的Beyond(超越)功能Compression Beyond(压缩超越)和Pixel Beyond(像素超越)让您可以充分发挥相机和芯片组合的最大优势。
凭借新推出的相机型号,Basler将通过小像素设计继续回应市场对高分辨率小型芯片的需求趋势。欢迎访问产品页面 ,详细了解ace 2 Gpixel相机!Basler销售团队 乐意随时为您服务