Menu
2017-5-2
质量是重中之重: GEFRA GmbH在高可靠性、高性能的检测和测量系统中采用了Basler ace USB 3.0相机

对于您的爱车或是带您飞往下一个度假地的飞机而言,不起眼的小零件也是安全保障的关键组成部分。
许多GEFRA 的客户都是汽车业和航空业的主要业者。该公司主要提供高可靠性的光学检测和测量系统,用于控制金属及塑料配件的质量。系统能够根据作业的具体情况,对多达1500个生产中的零件进行非接触性自动检测,包括精确测量和分选任务。
为进一步提高检测和测量系统的速度和效率表现,GEFRA决定将现有配备FireWire接口的相机替换为配备USB 3.0接口的全新相机。
该公司决定使用各种配备USB 3.0接口的Basler ace相机型号,以适应具体的测量或测试任务。从FireWire到USB 3.0的切换以及新相机的整合都十分快捷简便。配备了代表未来趋势所在的USB 3.0接口的ace相机模型是理想的继任产品。
如需了解更多有关部署Basler相机及其优越性能的信息,请参阅“GEFRA GmbH在高可靠性、高性能的检测和测量系统中采用了Basler ace USB 3.0相机 ”的成功案例。