Menu
2018-11-7
新版pylon macOS进一步改良(5.1.1版)

广受欢迎的Basler pylon相机软件套装(适用于macOS)现正发布最新的5.1.1版,为用户提供一系列新功能。
适用于macOS的pylon 5.1.1版包括以下功能:
- 内建相机产品文档,更易于使用: pylon Viewer现在具备可侦测情景的产品文档功能。只需点击pylon Viewer的相机功能,即可直接在基于HTML的相机文档中查看描述。包含的编程代码示例支持所有编程语言,让您开发自己的软件变得更为轻松!
- 扩展pylon Viewer的多语言支持功能: 除了英文版本之外,相机功能描述以及提示信息也提供其他语言版本。包括中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语以及西班牙语。不仅如此,功能强大的pylon Viewer现在也支持用中文、日语或韩语等其他语言界面。您只需在pylon Viewer中选择所需语言,即可用您熟悉的语言查看Basler相机。
- 直方图、十字标线和网格功能: pylon Viewer的直方图新功能可以轻松评估相机成像质量。 使用直方图功能计算和呈现动态图像中灰度值的分布,可以自动获得最小和最大灰度值、灰度均值及标准差信息。您可以在新版pylon Viewer的相机图像中,选择显示十字标线或网格,以便轻松对齐并调整相机位置。您也可以随时更改十字标线的尺寸和位置,软件会根据下层像素的色彩信息自动调整色彩显示。网格也提供三种不同等级的改进功能,方便您同时调整数台相机或目标对象的位置。
- 适用于GigE和USB 3.0相机的带宽管理器:借助带宽管理器,您可以优化GigE或USB 3.0的最大图像数据传输量和可靠性设置。关于原型机开发和终端应用设计的所有问题,您都可以快速而轻松地找到答案。
- pylon相机模拟器:即使您没有实体相机,也能通过pylon相机模拟器来开发自己的软件。支持的相机模拟器多达256款。不仅能模拟图像采集和多种基本相机功能,还能提供实体相机不支持的功能。
Basler根据客户和用户对之前的pylon 5.0.5版所提供的宝贵反馈,特此推出上述新功能。我们希望藉此能让用户在实际应用中能更轻松地应对挑战和困难。
请阅读《pylon版本说明》 获取pylon新增功能的完整概述。
您是否有任何疑问,以及需要更多信息?欢迎随时联系Basler支持团队 。