图像采集卡SDK 5.10版 - 适用于全系图像采集卡
- 日期
- 2023年1月10日
通过图像采集卡SDK 5.10版可让所有Basler图像采集卡获得统一支持
借助图像采集卡SDK 5.10版,我们可以为所有Basler图像采集卡 提供统一支持,例如配备CXP-6和Camera Link接口的imaWorx CXP-12和microEnable 5,适用于最新的Windows 64位和Linux x86 64位操作系统。得益于多项改进,您可以轻松集成配备不同接口的图像采集卡,放心获得更高的稳定性和可靠性。
此外,GenICam GenTL接口还经过进一步开发,能为MVTec HALCON、Cognex VisionPro等第三方图像处理库提供标准化以及能满足未来需求的支持。
下载新的图像采集卡SDK 5.10 版,并从最新的功能改进中获益。