-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2019年11月6日
图像采集卡功能助力实现MSTVision的立体光学测量法

在单张图像中,几乎无法将目标对象上的纹路结构与其表面本身属性区分开来。在立体光学测量法中,人们往往通过从不同方向为目标对象打光,再使用同一台相机拍摄至少三张、通常是四张图像。系统一般会利用采集的数据结果(结构、X导数和Y导数和平均曲率)计算得出四张图像。通过这种分离表面属性和纹路结构的方法,可以对产品进行准确的评估。
但由于CPU需要大量时间进行计算,因此通常无法达到生产过程中所要求的周期时间。MSTVision GmbH是工业图像处理领域中定制解决方案的开发服务供应商,该公司在它的立体光学测量法中运用了图像采集卡,因而在处理流程中显著地加快了图像采集和计算的速度。
我们的销售团队 随时乐意为您答疑解惑,并为您提供更多信息。