您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-8-11

配备CoaXPress 2.0组件的灵活型3D AOI系统

配备CoaXPress 2.0组件的灵活型3D AOI系统

在生产电子印刷电路板时,许多工作站点都需要使用光学检测来保证质量。配备CXP-12接口的3D AOI系统极具灵活性,可用于在各个生产步骤中执行相应的检测工作。AOI系统配备了一个可移动的摄像头以及若干可更换的组件(例如相机、光源和图像采集卡),能满足工作站点的不同要求。图像处理系统配置还可以包括一台CXP-12顶部相机(黑白或彩色),再搭配条形投光器、图像采集卡/接口卡以及四台侧置相机。

为了处理来自顶部相机的图像数据,可以使用基于FPGA的CXP-12接口卡和提供1到4个通道的可编程图像采集卡。产品完整套装也将随boost相机提供这两个组件。

借助所使用的CXP-12技术,适用于组件和焊点检测的3D AOI检测系统,能以更高的速度输出高精度的详细3D图像(彩色或黑白)。新的接口标准可以替换过去常用的Camera Link和CoaXPress 1.1.1等相机接口,既不需要高难度的集成工作,也不会进一步增加成本。

欢迎您点击阅读我们的经典用例,了解更多关于机器视觉检测 方面的应用案例知识。

阅读《经典用例》了解详情

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们