相机型号 | 分辨率 | 速度 | 感光芯片 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
acA2040-55um | 3.2 MP | 55 fps | IMX265 | 黑白 | USB3 |
acA2040-120um | 3.2 MP | 120 fps | IMX252 | 黑白 | USB3 |
acA2440-35um | 5 MP | 35 fps | IMX264 | 黑白 | USB3 |
acA2440-75uc | 5 MP | 75 fps | IMX250 | 彩色 | USB3 |
acA2440-75um | 5 MP | 75 fps | IMX250 | 黑白 | USB3 |
即将问世的系统设计样品(计划于2016年三、四季度推出):
相机型号 | 分辨率 | 速度 | 感光芯片 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
acA2040-55uc | 3.2 MP | 55 fps | IMX265 | 彩色 | USB3 |
acA2040-120uc | 3.2 MP | 120 fps | IMX252 | 彩色 | USB3 |
acA2440-35uc | 5 MP | 35 fps | IMX264 | 彩色 | USB3 |
acA2040-35gm | 3.2 MP | 35 fps | IMX265 | 黑白 | GigE |
acA2040-35gc | 3.2 MP | 35 fps | IMX265 | 彩色 | GigE |
acA2440-20gc | 5 MP | 20 fps | IMX264 | 彩色 | GigE |
acA2440-20gm | 5 MP | 20 fps | IMX264 | 黑白 | GigE |
如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴。
如仍未找到适合自己需求的产品, 欢迎您浏览我们整个ace产品线,它涵盖100多个相机型号