Menu
2020-1-14
拓展ace 2相机系列:新增16款新型号,配备Sony CMOS芯片,分辨率为500万像素和4K (UHD)

为了向客户提供最佳的相机选择,继近期成功推出ace 2系列相机后,我们新增了16款配备Sony IMX334 CMOS芯片的ace 2新型号,分辨率为500万像素(帧速率可高达60 fps),以及830万像素(4K UHD,帧速率可高达45 fps)。其芯片尺寸使500万像素的相机型号能完美适配像圈为1/2.5”的Basler镜头,让客户可以一站式地获得性价比出众的相机和镜头产品组合。
这些相机特别适用于哪些应用领域?
- 自动光学检测 (AOI)
- 检查在电子设备生产过程中的部件或组件是否正确对齐,例如智能手机(装配对齐)
- 拾取与放置机器人
为了获得最佳的应用成效,客户可在有需要时获取其他高性能功能。
ace 2内置Pixel Beyond(像素超越)和Compression Beyond(压缩超越)功能
ace 2相机系列由Basic产品线和Pro产品线组成。其功能特点包括:全新的卓越性能、相机内置功能Pixel Beyond(像素超越)和Compression Beyond(压缩超越),适用于要求更苛刻的应用。
Pixel Beyond(像素超越)功能允许客户更改像素尺寸,可根据实际需要缩放相机分辨率,从而减少数据量。该功能还能轻松方便地模拟旧芯片的光学性能,从而减少重新设计的工作量。
Compression Beyond(压缩超越)功能可直接在相机的FPGA中实时压缩图像数据,无需牺牲成像质量。它可以释放更多的带宽,尤其在使用千兆网(GigE)时还能实现更高的帧速率。因此,客户只需使用相同的硬件,即可让系统中GigE接口的运作速度最高达到原来的两倍。
配件产品线和pylon相机软件套装
除了相机外,Basler还能提供选择丰富的配件,包括完美匹配的Basler镜头或线材,以及方便易用的pylon 相机软件套装。这是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和工具的软件套装,您可通过Windows、Linux PC或Mac来操作任何一款Basler相机。
您是否希望能轻松为您的个性化视觉解决方案选择高品质的匹配组件?我们的“视觉系统配置器”将助您轻松做出选择。借助这个方便易用的在线工具,即可轻松选出适合您的产品。
我们的销售团队 乐意随时为您提供信息或答疑解惑。