Menu
2020-10-13
一站式提供全部组件:Basler智能光源解决方案现已上市

我们现在为客户提供了可以从Basler购买的特有光源产品线。借助SLP功能,这个智能光源解决方案能与Basler ace U和ace L 相机型号完美匹配。这是Basler的又一个里程碑,即一站式地为视觉系统提供全面的组件。我们的产品线可以提供易于安装和品质卓越的光源解决方案,能适用于各种不同复杂程度的视觉系统。
我们的光源产品线能提供什么?
我们精选的标准光源可以让客户避免耗费大量时间进行内部开发光源或选择昂贵的定制光源。借助Basler SLP功能,可以使用Basler pylon相机软件套装控制相机和光源。相机和光源会自动完成同步,让用户在设置时可以节省宝贵时间。借助Basler SLP功能,还能轻松使用频闪和超频功能,经验不足的用户也能方便使用。
为客户提供的两种解决方案
第一种是“简单型”应用方案,建议简单的应用使用Basler相机光源系列,它将SLP控制器和标准光源集成在一个产品中。第二种是“灵活型”应用方案,它使用的是Basler SLP控制器。用户可以自行在大量光源中进行选择,并由Basler SLP控制器发挥接口作用,将带有SLP功能的相机与光源连接起来。
用户能享受什么优势?
- 在选择相机和镜头时,就能在系统设计的早期阶段找到合适的光源。
- Basler光源和配件系列的组件都能完美匹配。
借助我们的视觉系统配置器 ,让您可以轻松组装个性化的光源解决方案。