Menu
2020-5-26
适用于整个NVIDIA Jetson平台的嵌入式视觉解决方案

AI应用中的图像处理技术需要使用较高的运算能力。而将Basler的丰富视觉技术与高性能、高能效的NVIDIA® Jetson™ SoM(系统模块)相结合,就可以提供出色的产品组合,以供扩展了视觉组件的AI应用使用:可能的应用包括自动光学检测、基于人工智能的机器人,以及零售、智能建筑和智慧城市领域的智能视频分析。
虽然Jetson Nano性价比极高,可适用于大容量AI系统,但Jetson AGX Xavier系列可提供高达32 TOPS的AI运算性能,因此可专用于需要对高度复杂的图像或视频序列进行AI计算的应用。
开发工具包包括Jetson Nano开发板、Basler dart BCON(基于MIPI)相机(分辨率为1300万像素,配备S-mount镜头)、转接板和配件。转接板和集成的相机驱动程序组件均由Basler开发,并与预安装的系统映像相结合,使工具包成为开发AI解决方案的即用入门工具包。
这两个相机附加工具包都可以为已经使用Jetson Nano处理卡的开发人员提供合适的视觉扩展。相机附加工具包包含一台500万像素或1300万像素的Basler dart BCON(基于MIPI)相机,配备S-mount镜头、转接板和配件。请点击此处下载所需的驱动程序软件包和Basler pylon SDK。适用于最近发布的NVIDIA Jetson Xavier NX的另一款相机附加工具包已在开发当中,后续我们将陆续推出适用于Jetson TX1、TX2和Jetson AGX Xavier的相机附加工具包。欢迎查看详情!
如果您对我们与NVIDIA的合作有任何问题,我们的销售团队 非常乐意为您答疑解惑。