-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-4-3
Basler嵌入式视觉工具包在嵌入式世界展荣获奖项

在今年的纽伦堡嵌入式世界展会上,配备骁龙820的dart BCON(基于MIPI)开发工具包荣膺嵌入式视觉组别的嵌入式奖项。
嵌入式视觉工具包凭借其创新的产品概念赢得了评委会的青睐:该开发工具包包含首台采用高通骁龙SoC图像信号处理器的相机模块, 该图像信号处理器在Linux环境下运行,性能卓越。这可以大大降低系统的整体处理器负载,从而为实际应用释放了更多的计算能力。
Basler的新开发工具包通过将强大的嵌入式处理和 CSI-2接口技术,与机器视觉领域的标准和功能相结合,为要求严苛的嵌入式视觉项目提供了完整的开发平台。
dart BCON(基于MIPI)开发工具包包含配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机模块(500万像素,60 fps),以及配备高通骁龙820 SoC的处理板。您将收到现成的配置示范和主板支持包,其中包含适用于Linux (Linaro)的所有必要驱动程序,以及久经考验的Basler pylon相机软件套装。因此,开发工具包可以让配备MIPI CSI-2接口的Basler相机模块与配备USB 3.0等即插即用接口的相机一样,能实现轻松集成。