2018-3-13
八款配备Sony Pregius芯片的Basler ace U新相机
我们现正扩展最成功的ace相机系列产品线,新增八款全新型号,配备Sony Pregius系列全局快门CMOS芯片IMX287和IMX273。八款新相机的分辨率为VGA和160万像素,帧速率达520 fps,进一步在ace U相机系列中扩充了低分辨率型号。
IMX273芯片同样具备出众的成像质量、高速成像和低噪声的优点,像素尺寸为3.45 µm,与第二代Pregius(如IMX250和IMX304)芯片相同。另外,IMX287芯片的像素尺寸是IMX273的两倍,边长为6.9 µm。这些规格升级可增加饱和容量、扩大动态范围,在保持相同灵敏度的同时还具备低噪声的优点。
优越的灵敏度也体现在近红外区域方面。在一些应用当中,例如电致发光检测或交通和安保方面的应用,低灵敏度的NIR已足以胜任,因此这些芯片可以替代价格偏高的专用NIR芯片。
由于具备这些出色的功能,这八款全新ace U型号成为了出色的升级产品,可替代旧款的低分辨率CCD相机。例如,CMOS芯片IMX287是CCD芯片ICX618的理想替代产品。这款CMOS芯片采用类似的像素格式以及相同的分辨率,因此可以顺利地更换芯片。凭借性能更为优越的芯片特性以及相似的价位,IMX287大大优化了整个图像处理流程。
所有八款新推出的ace U相机均采用经市场验证的GigE和USB 3.0接口和PGI图像优化功能包,结合5x5去拜耳化、去伪彩、去噪以及锐化增强功能的特点于一体。另外借助诸如PTP等强大的GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。 同时借助pylon相机软件套装,ace相机可以轻松实现快速的集成。
2018年4月起,Basler将为以下相机型号提供系统设计样品:
相机型号 |
水平/垂直分辨率 |
帧速率 |
黑白/彩色 |
接口 |
感光芯片 |
|
acA720-290gm |
720 px x 540 px
|
291 fps
|
Mono
|
GigE
|
IMX287
|
|
acA720-290gc |
720 px x 540 px
|
291 fps
|
Color
|
GigE
|
IMX287
|
|
acA1440-73gm |
1440 px x 1080 px
|
73 fps
|
Mono
|
GigE
|
IMX273
|
|
acA1440-73gc |
1440 px x 1080 px
|
73 fps
|
Color
|
GigE
|
IMX273
|
|
相机型号 |
水平/垂直分辨率 |
帧速率 |
黑白/彩色 |
接口 |
感光芯片 |
|
acA720-520um |
720 px x 540 px
|
525 fps
|
Mono
|
USB 3.0
|
IMX287
|
|
acA720-520uc |
720 px x 540 px
|
525 fps
|
Color
|
USB 3.0
|
IMX287
|
|
acA1440-220um |
1440 px x 1080 px
|
227 fps
|
Mono
|
USB 3.0
|
IMX273
|
|
acA1440-220uc |
1440 px x 1080 px
|
227 fps
|
Color
|
USB 3.0
|
IMX273
|
|
如果您想了解更多关于新款ace型号或其他信息,欢迎联系我们的销售团队或您当地的Basler区域经销伙伴。
还没有找到心仪的型号?欢迎您继续在Basler的网站 上探索ace U产品线 的其他型号,并详细了解各ace产品线的更多信息。另外,我们诚邀您浏览Basler的完整ace产品线 ,共有130多种型号可供您尽情挑选。