您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2017-4-12

便于连接: 嵌入式系统公司Critical Link针对Basler dart BCON相机模块开发出适配器板

便于连接: 嵌入式系统公司Critical Link针对Basler dart BCON相机模块开发出适配器板

嵌入式系统通常包含一台连接至代表系统计算单元的所谓模块系统(SoM)的电路板极相机。为了在非常紧凑的SoM和其他外部组件(如相机模块)之间提供物理接口,通常需要使用一个单独的基板。该基板通常为了适应各自的应用而设计。基板的设计和制造通常是一体化的,这也使得SoM/基板的接入更加简捷且具有吸引力。

作为Basler合作伙伴网络 的成员之一,Critical Link是一家在FPGA编程和电子系统设计方面拥有丰富经验的嵌入式系统工程公司,其编程及设计广泛适用于各种应用。

Critical Link的嵌入式处理产品之一是MitySOM®-5CSX开发套件,其中包含基于Intel®/Altera Cyclone V SoC的SoM和一块允许用户从各种传感器和通信接口中进行选择的基板。MitySOM-5CSX广泛应用于工厂自动化、自主车辆、数字标牌以及机器视觉等多个领域。

针对包含Basler dart BCON相机模块的新捆绑包,Critical Link利用其专业知识为两台dart BCON相机开发出专门的适配器板,使其能够直接插入开发套件的基板。通过这一解决方案,嵌入式系统的工程师们可以获得一项生产就绪的的嵌入式视觉解决方案。这一方案促使了基于FPGA系统设计的灵活性和加速能力。至于软件方面,相机模块的安装则是基于Basler pylon相机软件套件和易于使用的SDK。因此,用户可以重新使用以前利用pylon而编写的代码。新的pylon用户可享受到轻松更换dart BCON相机型号的便利和快捷。

如需了解更多有关Basler嵌入式视觉产品系列的详情,请访问www.baslerweb.com/embedded

如需了解更多有关Critical Link的MitySOM-5CSx系列产品,请访问www.criticallink.com/mitysom-5csx/

RSS新闻源

RSS新闻源

订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。

RSS新闻源