-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-2-14
“Easy Teach”借助Basler sprint实现读取标签应用——新成功案例

想象一下,顾客想要美味的白巧克力,却因为错误的包装,拿到了黑巧克力。幸运的是,这些令人不快的意外非常罕见,这在很大程度上归功于食品包装行业的自动化图像处理系统。许多标签彼此非常相似,这意味着手动分拣过程可能会出现错误。之后对包装内容进行检查耗时耗力且成本高昂。
由ISW IndustrielleSensorsysteme Wichmann GmbH开发的Easy Teach是一款基于相机和软件的应用,其核心是Basler sprint线阵相机 ,它可以快速“学习”标签并将其图形和文本内容与预期标签模板进行比较。此外,它还可快速可靠地检测文本或图像中的任何偏差,从而将带有错误标签的产品直接从生产线上分拣出来。这样就不再需要进行昂贵且耗时的手动检查。由于sprint相机可以实现精准高速成像并提供出色的颜色保真度,因此成为实现流畅标签制作过程的理想高效工具。
即刻详细阅读新成功案例“Easy Teach借助Basler sprint线阵相机实现读取标签应用”。
对Basler sprint或其他Basler线阵相机感兴趣? 欢迎随时访问我们的产品页 或与销售团队 联系。我们很乐意回答您的问题!