Basler MED ace相机系列共有22款型号,其中八款将立即免费采用改进的MED功能包防尘设计⁺。此设计的优势在于经过优化的生产工艺,因为现在我们在相机组装过程中也会对关键组件进行测试。通过使用多款定制开发的测试工具来检测芯片是否满足严格的检测标准限制,并检查彩色相机中的红外截止滤光片以及黑白相机中的防尘玻璃片。如果检测到任何杂质,则会在组装前清洁组件。在最终检查过程中,我们会再次使用相机测试工具对成品相机进行测试。这可以确保相机达到更高的清洁度,从而减少图像中的伪影,实现更高的成像质量和更可靠的图像分析。尤其是在Basler提供基于AI的物体分类应用中,高成像质量至关重要。
Basler MED ace相机系列中的所有相机型号都配备了Basler MED功能包,表现非常出色:具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、行业一流、高速运作和防尘设计⁺的特点。这些功能结合了硬件、固件和软件特色,是专为满足医疗和生命科学领域的严格要求而设计的,MED功能包可以帮助客户在短时间内采集到高质量的图像,同时为个性化需求提供灵活自如的处理方式,从而降低开发成本。
Basler MED ace系列的彩色相机和黑白相机不仅拥有与众不同的MED功能包,而且还搭载了Sony Pregius系列以及onsemi PYTHON系列CMOS芯片,性能表现出众,帧速率可高达164 fps,分辨率可高达2000万像素。对于在医疗和生命科学应用中使用相机的客户而言,ISO 13485:2016的质量管理体系认证特别具有价值,从而让Basler能以更高的质量标准进行数字相机的生产、分销和维修。