您的医疗和生命科学应用是否对相机的清洁标准有特别高的要求?我们的四款Basler MED ace型号现已提供MED功能包防尘功能。更重要的是,我们将确保改进后的四款型号依然保持价格稳定。
我们专为医疗和生命科学领域设计了Basler MED ace相机系列。现在,我们利用新的MED功能包防尘功能
来增强首批四款型号的相机。所有分辨率为230万像素和510万像素的USB 3.0彩色相机现在均提供新的功能包。在防尘功能包中,Basler融合了四个组件,它们均符合在医疗和生命科学应用中相机通常需满足的特殊清洁标准:密闭的芯片空间、洁净室生产、严格的灰尘和其他颗粒检查,以及在日常使用中的耐用性。更值得高兴的是,我们将确保改进后的四款相机型号相机依然保持价格稳定。
Basler MED ace相机可提供此Basler MED功能包
。防尘功能包对现有MED功能包系列提供了有力的补充,功能包还系列包括轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、行业一流和高速运作。Basler配置了先进且精妙的功能,专为医疗和生命科学领域而设计,并结合了硬件、固件和软件功能。功能包最大的优势在于可以让客户降低开发难度,能够在短时间内采集到高质量的图像,同时为个性化需求提供灵活自如的处理方式。
Basler MED ace系列
的彩色相机和黑白相机不仅拥有与众不同的MED功能包,而且搭载Sony Pregius系列中最新的CMOS芯片或ON Semiconductor的PYTHON系列芯片,性能表现出众,帧速率可高达164 fps,分辨率可高达2000万像素。对于在医疗和生命科学应用中使用相机的客户而言,ISO 13485:2016的质量管理体系认证特别具有价值,从而让Basler能以更高的质量标准进行数字相机的生产、分销和服务。
想了解更多有关Basler MED ace相机和不同MED功能包的信息吗?欢迎联系我们!如果您有任何疑问或需要技术支持,我们的销售团队
很乐意随时为您提供帮助。