-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-8-9
在大范围内检测细小条码

在生产、包装和运输过程中,可使用1D和2D二维码和条码来对包裹进行持续跟踪。视觉系统 所面临的一大挑战就是如何在大尺寸包装及其内部的小包装上找到细小的二维码/条码并进行解码。Basler boost相机配备4500万像素高分辨率XGS芯片和CXP-12接口,由于该工业相机 具有2米 x 1米的可自定义大视野,因此它可以有效满足任务需求。结合单通道CXP-12接口卡1C,还能让应用获得低延迟、低CPU负载和高数据传输量等优势。
boost相机可一次过采集到托盘上所有包裹及其二维码/条码,即使是最细小的二维码行,其精度都可达到四像素,足以让相机同时识别并读取二维码/条码。在此使用实例中,使用价格较便宜的单通道CXP-12接口卡1C就能满足需求,无需使用图像采集卡 。接口卡每个通道可传输12.5 Gbps,并且与boost相机搭配购买的价格更富有吸引力。
您可以通过Basler一站式获得所有CXP-12组件,并可以将Basler pylon相机软件套装作为通用SDK来轻松安装和操作各个组件。