-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2022-2-22
dart - 尺寸小巧,成像质量高,您的旗舰之选

借助Sony第四代Pregius S系列的IMX548 CMOS芯片,采用全局快门技术的新款Basler dart板级相机可提供出色的成像质量。这六款分辨率为500万像素的USB 3.0相机型号非常适合安装条件苛刻且对成像质量要求较高的应用。相机具备外形小、重量轻和功耗低的特点,使用十分便利,因此可让工厂自动化、机器人技术以及医疗和生命科学领域的应用从中受益。
新的dart相机提供黑白和彩色版本,除了板级型号之外,还可提供CS mount和S mount接口。借助pylon相机软件套装,您还可以使用我们行业领先的软件,其中包括用于内部成像优化的PGI 图像优化功能包等。
Sony领先的芯片技术
第四代Pregius S芯片将背照式(BSI)设计和全局快门技术相结合,使得IMX548芯片在采集高速移动物体的图像时也不会出现运动伪影。因此,即便是最细微的错误也可以检测出来。
总而言之,新款dart相机擅长在数据传输量更高的应用中提供高精度的表现。小像元和小芯片尺寸的设计非常适合精巧型的嵌入式视觉系统,能够满足应用对高分辨率相机的需求。