-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-3-7
配备BCON接口的Basler dart相机模块以及与之配套的开发工具包正式亮相

我们很荣幸地宣布至今我们已经发布并投产了18款采用LVDS接口“BCON ”的dart相机 型号,以及与之配套的开发工具包。我们的dart相机系列性价比出众,可以提供高达500万像素分辨率,同时能够借助多种镜头接口(适用于S口、CS口和板级)大大提高性能及灵活性。
LVDS接口“BCON”- Basler相机专用于嵌入式视觉应用的接口。
我们专为嵌入式视觉应用开发出LVDS接口“BCON”。这也使得将相机模块与基于LVDS的视觉技术进行连接变得更为简便快捷。LVDS(低电压差分信号)是一种适合进行高速数据传输的标准化接口,但缺乏关于图像如何传输的详细定义。LVDS接口“BCON”完美解决了这一问题,使得在相机模块和基于FPGA(现场可编程门阵列)的尖端嵌入式处理平台之间能够稳定可靠地传输图像数据。
精益系统设计
与Basler dart板级相机模块搭配使用时,LVDS接口“BCON”能够有效精简图像处理系统的设置与操作,为实现低成本设计的嵌入式视觉解决方案提供了理想的选择。与此同时,在相机模块方面的选择仍然相当广泛:目前嵌入式系统开发者能够在18种不同的dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”)中任选其一,而无需花费额外的集成成本。得益于PowerPack套装(嵌入式视觉版),集成变得简便快捷
对于使用新的相机以及正转为使用嵌入式系统的客户来说,PowerPack 使得采用LVDS接口“BCON”的Basler dart板级相机模块能够更加便捷地进行集成。这一开发工具包含一块Basler dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”、分辨率达500万像素)、一只镜头、一块采用Xilinx Zynq®-7010 SoC(系统芯片)的处理板、线材和其他配件。工具包中还包括一份硬件和软件参考实施方案。它将提供一份在Zynq SoC内拍摄FPGA图像,以及如何连接dart BCON相机模块与Basler pylon相机软件套装的演示。因此,开发工具包可以作为完整嵌入式视觉系统设计的模板,这有助于大幅度降低初始集成成本。
PowerPack套装的概述:
- 采用LVDS的BCON接口、分辨率为500万像素的Basler dart相机
- 镜头
- 配备Xilinx Zynq®-7010 SoC(系统芯片)的处理板
- 线材及附加配件
- 硬件及参考实施软件