您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2018-4-11

采用dart BCON(基于LVDS)的Critical Links开发工具包荣获《视觉系统设计 》创新奖

采用dart BCON(基于LVDS)的Critical Links开发工具包荣获《视觉系统设计 》创新奖

《视觉系统设计》杂志为庆祝机器视觉领域的科技和产品创新,于近日宣布了第四届创新奖得主。Critical Link为dart BCON(基于LVDS)开发的嵌入式视觉开发工具包获得裁判团赞赏,摘得创新奖铜奖的荣誉。此奖于波士顿的视觉展上颁发。

MitySOM-5CSx嵌入式视觉开发工具包(VDK)是一套为Basler dart系列BCON(基于LVDS)相机模块而开发的完整硬软件设计参考案例。它根据符合工业标准的Critical Link MitySOM-5CSx系统模块而开发,配备PSG/Altera Cyclone V SoC处理器。MitySOM-5CSx基板可提供多达两个BCON(基于LVDS)接口,以及一系列其他通讯接口和扩展接头。这款工具包提供两种型号:配备500万像素的dart BCON(基于LVDS)(daA2500-14lc)的单相机套装,以及配备两个dart BCON(基于LVDS)(daA1280-54lm)的立体相机套装。

开发工具包提供两种传输图像的方式,一种是通过友好易用的Basler pylon相机软件套装,另一种是通过FPGA和可用的HDMI接口直接输出。上述两种方式均使用pylon来配置相机模块。

Critical Link嵌入式视觉开发工具包让裁判团印象深刻的不仅是技术参数,还有能长期保证供应,其设计也非常适合工业用途。

Critical Link是一家专注于嵌入式系统的工程设计公司,在FPGA编程和各类应用的电子系统开发方面有着丰富的经验。

如您需要了解更多关于Basler嵌入式视觉的产品资讯,请访问我们的网站www.baslerweb.com/embedded 。您可以点击以下链接,详细了解为Basler dart而开发的Critical Link MitySOM-5CSx嵌入式视觉开发工具包(VDK): https://www.baslerweb.com/cn/embedded-vision/referenz-designs/critical-link-mitysom-5csx-development-kit/

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们