适用于医疗和生命科学领域的计算机视觉解决方案:
- 日期
- 2022年5月3日
我们现在能为医疗和生命科学领域的应用提供一系列解决方案。解决方案包括硬件组件、软件组件和开发服务,为您搭建一个完美适配的系统。通过在自动化显微镜、眼科和医学成像领域已实施的项目,我们积累了丰富的专业知识和行业经验,将让客户从中受益。
我们现在能为医疗和生命科学领域提供计算机视觉解决方案。与客户进行深入探讨并了解详细需要求,这是确定解决方案的关键步骤。在此基础上,我们将提出一个产品概念,然后提供经过成本优化的完整系统。客户可在完整的Basler产品线中选择该系统采用的组件:
相机 - 具有不同的芯片、分辨率、帧速率、接口和镜头接口
镜头 - S-mount、C-mount和F-mount的镜头,适用于不同的像圈尺寸和所有通用焦距
处理硬件 - 使用基于NVIDIA®和NXP®(恩智浦)等领先提供商的技术以及图像采集卡解决方案来进行标准设计或定制设计
用于通信/连接的设备 - 与不同工业接口标准进行通信/连接的设备,或基于物联网技术的云连接
外围设备 - 触发板、集线器和交换机
软件 - 带有驱动程序、系统和(基于AI)的应用软件
Basler会根据客户要求选择合适的组件,并与客户持续进行沟通,Basler在成像方面累积了全面的专业知识,在客户系统的咨询、开发流程、量产到长期生命周期管理等阶段,都能保证各项工作高效完成。
作为制定合同的其中一项工作,我们会根据客户要求选择合适的各个组件,并与客户持续进行沟通,我们在成像管线方面累积了全面的专业知识,在客户系统的咨询、开发流程、量产到长期生命周期管理等阶段,都能保证各项工作高效完成。
探索有关详情和丰富用例,深入了解适用于医疗和生命科学的计算机视觉解决方案 !我们的销售团队乐意为您答疑解惑,也可以按您的要求提供相关协助 !