您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-3-19

pylon相机软件套装6.1版的Compression Beyond(压缩超越)等精彩功能

pylon相机软件套装6.1版的Compression Beyond(压缩超越)等精彩功能

新版pylon 6.1现已开放下载,包含以下新功能:

支持Compression Beyond(压缩超越)

借助全新pylon相机软件套装6.1版,用户可以控制ace 2 Pro相机的图像压缩功能,并对图像进行解压缩。新的pylon版本以及Compression Beyond(压缩超越)功能既提升了传输速度,又降低了带宽要求,让您从中受益。

支持兼容Linux x86系统的CoaXPress 2.0

从6.1版开始,pylon提供的CoaXPress 2.0技术不仅支持Windows,现在还兼容Linux x86系统。

功能窗格改进

pylon Viewer中的功能窗格已获得改进。通过将导航减少到两个级别,让所选相机功能中的显示和导航变得更加清晰易用。

通过让用户可以轻松自行创建功能窗格,使pylon Viewer更加简单易用。

为了帮助您快速查找某个工作步骤的相关功能,pylon 6.1让您可以从预定义的常见任务列表中进行选择。然后,与所选任务相关的功能会在功能窗格中突出显示,便于用户查找。

pylon产品改进计划

在Basler,我们致力于不断努力改进产品和服务,让客户可以从中受益。因此,我们想知道客户喜欢使用我们的相机和软件的哪些特性和功能,您对本计划的支持将是我们莫大的荣幸。在pylon 6.1中,我们实现了一个功能,用于收集有关相机和软件设置及其使用情况的信息。该功能需要用户进行授权;该功能不会收集任何可追溯的或涉及个人的信息,并且相关工作不会影响系统性能。这将有助于我们根据客户的具体需求来定制我们的产品,并进一步提高客户对Basler产品的满意度。

请点击这里 查看有关pylon产品改进计划的详细说明。

您可在pylon版本说明 中找到有关pylon新功能的完整概述。

即刻下载pylon

如果您有任何疑问,我们的Basler销售团队 乐意为您答疑解惑!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们