Menu
2020-11-9
适用于现代基因测序的CoaXPress 2.0解决方案

借助最新的基因测序方法,例如高通量测序技术(NGS),甚至可以检测和评估遗传物质结构中存在的细微差异。为了确定细胞中的遗传信息,基因测序技术可以确定DNA链上的碱基的序列。由于每个细胞包含的DNA长度将近两米,因此测序是一项艰巨而复杂的任务。图像处理系统能够分析图像中发出的荧光波长和强度,从而根据荧光信号来确定各个碱基。
图像处理技术使得测序设备的制造商能够非常快速、精确地对构成生命的微小要素进行可视化。这就需要借助一个高成像质量、高分辨率和低噪声的图像处理系统来输出清晰的图像。配备最新CoaXPress接口的系统在数据传输量和成像质量方面可以提供最佳的性能表现。
Basler能为您提供所有配备CoaXPress 2.0 接口的必要组件,例如相机、接口卡、图像采集卡以及视觉系统的其他组件。