-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
-
解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2020年6月4日
将CoaXPress 2.0作为Camera Link的替代方案:更改相机接口以获得更高性能,并实现更低的系统成本

在工业图像处理领域,对于要求严格、需要使用图像采集卡 或接口卡的应用而言,主要采用的接口有两种:即Camera Link和CoaXPress 2.0。这两种接口在技术上非常相似,但从Camera Link切换到CoaXPress 2.0通常是具有一定优势的。例如,通过CoaXPress 2.0技术可以使用更长的电缆,还可以实现更高的带宽。CoaXPress 2.0能提供许多可能性,可以优化现有的Camera Link系统,让您为未来更高的系统要求做好准备。
本期白皮书详细说明了鼓励从Camera Link切换到CXP 2.0的论据,并说明它能带来什么优势。
您是否想了解更多关于CoaXPress 2.0的信息?不妨阅读我们的Vision Campus文章《什么是CoaXPress 2.0? 》或我们的白皮书《CoaXPress2.0 - 适合高要求应用的工业图像处理标准 》。如果您有任何问题,我们的销售团队 也非常乐意为您答疑解惑。