Menu
2020-3-25
临床医用级的清洁度:MED ace的防尘保护功能

为了检查精细的结构,医学或科学成像实验室往往会采用带有光学放大功能的显微镜检查方法。存在于光路中的微粒(例如芯片玻璃上的微粒)可能会产生干扰效果,具体取决于光圈和相关的光圈值,并可能因此严重妨碍图像信息的评估工作。为了防止出现此类污染,Basler为其MED ace相机系列的选定型号开发了防尘功能包。
在本期产品洞悉《医疗和生命科学领域中的成像质量:微粒对光路的影响》中,Basler产品经理Melanie Gräsel博士根据光圈值的大小以及污染物在光路中的位置,通过比较图例来解释了它们之间的相互关系和影响,并清晰地介绍了新的防尘功能包的工作原理。
Basler MED ace专为满足医疗和生命科学应用的需求而设计。详细了解此相机系列以及配套MED功能包的优势和特殊功能。如果您有任何疑问,欢迎联系我们的销售团队 。