Menu
2017-11-2
1”相机系统:优势与推荐

配备更高分辨率的芯片日渐受到市场欢迎,对于工业图像处理的应用来说,这些芯片也是明智的选择。最新的1”芯片通常可提供更高质量的图像和更快的速度,像素尺寸保持不变或甚至可以更大。这表示有了1”芯片的帮助,应用能够在像素尺寸不变、高敏感度的情况下,拍摄到更高的分辨率,还能提升图像质量。更高的流量在减低成本的同时提升检测率,从而获得更佳质量。
仔细查看芯片规格的做法十分重要。例如,如果您将相机系统从1/3”或2/3”换成1”的规格,这不仅会改变芯片尺寸和相应的靶面,同时也会影响工作距离。为了避免图像质量受影响,镜头应与芯片尺寸相协调。Basler镜头选型助手 能通过必要的计算,为您提供有价值的建议。
产品洞悉利用表面检测中的一个示例,并在EMVA数据和对比图像的支持下,展示了ON Semiconductor的PYTHON 5000 CMOS芯片和Sony的ICX625 CCD芯片之间的差异。 如果您想更换成1”系统设置,我们将为您推荐合适的光学配件,并介绍Basler产品线可为您提供哪些1”镜头。
您将会在我们新增的产品洞悉和白皮书中找到关于工业图像处理中的众多话题。如需下载产品洞悉和白皮书,请查看文件下载专区 。欢迎浏览!