Menu
2018-3-20
告别CCD芯片。适用于医疗和生命科学领域的Basler相机正式亮相。

在全新MED ace相机的亮相之际,Basler藉此机会推出首个专为医疗和生命科学而设计的相机系列。它采用Sony Pregius芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的强大CMOS技术,帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素,独特MED功能包结合了高效的强大功能,服务于对成像要求高的医疗和生命科学应用。
Basler MED功能包具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流的特点,并结合领先于市场的硬件、固件和软件功能。它们专为高要求的市场而设,解决市场所面临的成像挑战。
凭借根据ISO 13485:2016标准而建立的质量管理系统,Basler为数字相机的开发、生产、分销和服务提供额外的质量标准保障,为市面出售的Basler相机增添信心保证。高效的质量管理系统拥有定义清晰的质量标准,可让全球的医疗设备制造商从中受益良多。
欢迎在我们的产品页面了解全新Basler MED ace相机系列以及独特MED功能包,我们也欢迎您于4月10日至13日期间,参观Basler在德国慕尼黑的分析生化展(analytica)。Basler展位编号:A3/402A。我们期待与您见面!