您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2022-7-5

通过新的CXP-12解决方案提升速度

通过新的CXP-12解决方案提升速度

这八款boost相机系列 新型号适用于各类高速应用,能够与Basler CXP-12系列中选择丰富的CXP-12相机和组件 配合使用。单通道和双通道相机充分利用了Sony第四代全局快门Pregius S系列CMOS芯片IMX535、IMX536和IMX537以及Sony第三代芯片IMX421,在全分辨率下的帧速率最高可达400 fps。借助最高可达1200万像素的分辨率,这几款相机通过合适的接口卡和其他配件为整个系统提供了出色的性价比,同时可降低成本。我们是首家提供CoaXPress 2.0相机的制造商,包含多种搭载Sony Pregius S芯片的高速型号。

在设置高速应用时,用户能够一站式获得精确适配和完美兼容的视觉产品,减少集成时间并从中受益。我们的视觉产品中涵盖相机、镜头、接口卡、图像采集卡、线缆、光源和其他组件。CXP-12产品线的新增型号包括:

  • 搭载Sony IMX535、IMX536、IMX537和IMX421芯片的boost相机,帧速率最高可达400 fps(黑白和彩色型号),可提高数据传输量和系统生产效率
  • 适用于相机的评估工具包 ,可用于快速测试和集成阶段
  • 数据线长度为20米和30米,可选兼容拖链的数据线

在检测电子元件和半导体、3D AOI/SPI、交通技术(ITS)和分拣任务等快速流程自动化应用时,高速相机是理想的选择。

推出的CXP-12产品可将pylon 相机软件套装作为SDK平台来运行,支持多采集卡和多相机应用。因此,我们的CXP-12接口卡 具备1、2和4个通道,专为boost相机开发,两者可完美配合使用。价格极具吸引力,助您实现多相机配置,产品系列也包括黑白和彩色芯片的组合,确保可按具体需求实现理想的系统设置。与10GigE系统相比,用户可通过扩展效应来充分利用CMOS芯片的最大性能。

即刻升级到新芯片!

  • 理想的系统升级:例如,通过两个CXP-12接口和IMX535芯片,就可以对采用CXP 1.1.1接口和CMV12000芯片的1200万像素系统进行优化,借助最新的视觉标准获得更出色的成像质量
  • 将Camera Link或CoaXPress1.1.1升级到CXP 2.0,可让系统变得更精简,同时减少硬件数量,降低集成难度

系统复杂性降低,再加上完美兼容的CXP-12组件,可快速实现部署,极具性价比,同时还降低了总体成本。多通道boost相机和CXP-12接口卡的组合价格富有吸引力。

请浏览概述页面 的视觉系统配置器,详细了解CXP-12星系的CoaXPress完整产品线,并查看使用实例及示例配置。如有任何疑问,我们的销售团队 很乐意为您答疑解惑。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们