-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2022年4月26日
更高的分辨率,更大的视野:适用于高分辨率应用的CXP-12视觉系统

借助Basler Standard镜头产品线中的F-mount镜头,我们扩展了CXP产品线,为需要高分辨率和对视野范围需求较大的应用提供硬件解决方案。该解决方案包括专门开发的F-mount镜头,它能与搭载onsemi XGS系列大靶面芯片的boost相机完美适配。全新Basler F-mount镜头的设计经过全面优化,可实现出色的性价比。
主要特点:
- 完美适配的组件:将Basler相机和镜头技术相结合,为工厂自动化和电子元件应用打造全面优化的解决方案。
- 节省时间和成本:无需耗费时间进行选择和评估,所有零件均可完美适配,以确保最优化的性能表现并更快将产品推出市场。
- 一站式采购:将相机、镜头、接口卡和软件等完美适配的组件相结合,确保视觉系统可实现出色的效率,以满足未来的需求。
- 可靠性高,系统运行稳定:Basler F-mount镜头专为Basler boost相机而开发,可确保在要求严格的应用中流畅地进行图像处理。
- 视野覆盖范围大: 将高分辨率延伸到更大的视野,只需更少数量的相机就能覆盖应用区域,可减少像素拼接的需求并节省处理能力。
- 出色的成像性能和可靠性:Basler F-mount镜头专门针对分辨率最高可达4500万像素的芯片进行了优化,确保提供高清晰度的图像,助您获得始终如一的可靠成像质量。
- 快速简便的设置:通过光圈区间内的蓝点轻松调整光圈,节省设置时间,获得理想的清晰度。可锁定对焦和光圈设置。
欢迎浏览baslerweb.com/CXP ,了解更多精彩内容。如有任何疑问,我们的销售团队 将乐意为您答疑解惑。