Menu
2016-4-4
见微知著——Basler PowerPack套装(显微镜专用)

利用Basler新型PowerPack套装(显微镜专用)发掘工业视觉的优势! 您所选择的Basler显微镜相机附带USB 3.0线材、快速安装指南和专业显微镜软件,这些设计旨在为您提供准确、可靠的图像采集和分析,以及便捷的设置和安装。
为满足显微镜应用的高度个性化需求,Basler新型PowerPack套装(显微镜专用)包含的相机采用最先进、价格划算的CMOS感光芯片技术。其分辨率从120万到500万像素,帧速率高达82 fps,颜色保真度出众,动态范围高,可以满足对材料或生物应用的需求,再现样品中最细致的结构并进行详细观察、区分和分析。无论是拍摄移动目标,还是需要实时成像,Basler PowerPack套装(显微镜专用)以其一流的成像质量,满足客户最个性化的需求,甚至超越客户期望。
PowerPack概念套装作为Basler显微镜相机的核心组件,由一条经过测试的兼容USB 3.0线材、一份易于理解的快速安装指南以及用于相机控制、图像采集、处理和分析的专业显微镜软件组成。此软件用户界面直观并全面提供了针对所有特性和功能的工具,这使Basler PowerPack套装(显微镜专用)成为监控、记录和教学存档、常规研究及工业环境的理想选择。
如需详细了解Basler PowerPack套装(显微镜专用)、Basler显微镜相机、Basler显微镜软件以及它们在您的应用中的工作方式,您可通过下载免费的显微镜白皮书 “如何为我的图像处理系统寻找合适的相机” 或联系我们的销售团队,来全面了解机器视觉(显微镜专用)的优势。