您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2016-2-18

Basler盛装亮相Vision China Shanghai 2016

Basler盛装亮相Vision China Shanghai 2016

Basler再次盛装亮相2016中国(上海)国际机器视觉展览会暨机器视觉技术与工业应用研讨会。Vision China Shanghai 2016将于3月15-17日在上海新国际博览中心举办。

在今年的展会上,我们将向中国及国际观众展现Basler 2016年的最新产品:

  • Basler 全新专利PGI功能包 :强大的全新内部成像优化技术,将改善的锐化、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化功能集于一身。
  • Basler ace: 现配有最新的ON Semiconductor PYTHON、Sony IMX174 和 IMX249 感光芯片,将小巧外形和高性能的大尺寸 CMOS 芯片集于一身,无与伦比。
  • Basler ToF (TIME-OF-FLIGHT)相机:仅需一次拍摄即可同时获得2D和3D图像, 可实现更有效的3D应用设计,且有助于降低系统总成本!
  • Basler相机具有高动态范围、感光度、颜色保真度和可靠性等优势,非常适合对系统测量精度和可靠性要求高的医疗应用 ,例如用于显微镜、实验室自动化和诊断设备等。

快来参观我们的展位吧 (W2馆 - 2642),亲自体验 Basler 产品如何为您在节省成本的同时提高运营效率!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们