-
产品中心
计算机视觉硬件相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-4-4
Basler定制款相机助力北昂(BEION)提升显微医学成像系统

现代医学诊断实验室,经常面临不断增加的人工成本和效能方面的压力。在基于视觉系统的显微医学成像产品上集成相机,能够提高显微医学检出效率和诊断可靠性,减轻医务工作者的劳动强度,并可以显微图像优化、处理、存储、及病案资料数据库管理,同时也可用于医学研究大数据分析。而此类应用对图像质量和色彩保真度要求非常高。
Basler的客户上海北昂专注开发基于视觉系统的显微医学成像解决方案,包括精子质量分析仪、全自动染色体核型分析系统等。这些系统已经在国内的各大医院和实验室被广泛使用。
目前,北昂所有的显微成像解决方案均采用Basler的定制款相机,确保系统能够提供令客户满意的出色图像。今年,BEION计划换用已经入量产的MED ace系列相机,并对系统进行全面升级。
通过阅读我们的成功故事《Basler定制款相机助力北昂(BEION)提升显微医学成像系统》,您能够了解北昂系统的运作方式及其优势,并了解为什么Basler相机是此类应用的完美选择。