您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-2-27

Basler China将携创新产品参加Vision China (上海) 2019

Basler China将携创新产品参加Vision China (上海) 2019

Vision China (上海) 2019展将于2019年3月20-22日举行。本届展会是Basler China自2019年正式运营以来的重要首秀。届时,Basler China将以“视界合一,创享未来 ”为主题,向机器视觉行业的观众展示Basler及各个合作品牌丰富的产品阵容、最新研发成果、以及创新的产品和解决方案。
同时,我们还准备了多个精彩纷呈的演示系统地向现场观众演示新产品、新功能、新方案,为观众准备了一场视觉盛宴,全面展示一站式视觉产品和解决方案。

展会亮点概览:

  • ace新型号新功能:Basler最成功的ace系列新增2000万像素分辨率相机,适用于需要对精密结构进行详细检测的应用。新功能“暗角校正”,能够在不影响图像质量的情况下,有效改善图像的暗角、光晕现象,让客户得益于镜头减小,成本更低的优势。
  • 高性能表现版块:新增高分辨率、高帧速型号,采用最新CoaXPress 2.0接口技术和新的芯片类型,将Basler相机和兼容的图像采集卡相结合,满足市场对更高分辨率和更高帧速率的要求,为客户带来巨大优势。
  • 轻松实现3D技术:抢先预知Basler即将推出的新一代Time-of-Flight相机,测量范围大,尺寸更为精巧,且不受自然光的影响,帮助客户轻松实现更具成本效益的3D技术。此外,德国VRMagic的高分辨率3D相机,通过激光三角法实现高精度表面检测,丰富您的选择。
  • 超高分辨率高帧速选择:Vieworks高分辨率像素移位热电致冷相机,可扩展分辨率最高达26568 × 15840分辨率,是超大屏幕检测的理想之选。高灵敏度TDI线扫描相机则是面板检测、高性能文档扫描等应用的理想选择。
  • 工业图像处理强势新品:Matrox Concord系列最新推出四口千兆网采集卡,配备PoE功能,可通过ToE性能同步触发多个相机。另外,Rapixo 系列采推出CoaXPress2.0接口采集卡,可实现超高速图像处理,是高速高分辨率机器视觉应用的绝佳选择。
  • 应有尽有的视觉配件: 不仅Basler能够提供各种工业镜头的选择,您更有机会一睹Basler China代理的高性能RICOH镜头,以及Schneider、Moritex、Computar等知名品牌的不同类型镜头产品。展示CCS经典光源产品线的同时,我们还将展出Basler有关照明方面的独特概念,致力于将客户价值最大化,让客户受益。此外,日本Hewtech、美国Newnex的丰富线材产品,进一步完善了我们的产品线,为您实现稳定可靠的连接与传输。

现场活动:

本届展会,我们不仅让您在Basler China视觉技术的海洋中尽情遨游,还精心安排了多场丰富多彩的互动环节,让您在更为轻松愉快的气氛中,快速地掌握我们展会的主要亮点,参与活动更有礼品相送,必定让您收获满满,不虚此行!

Basler论坛报告:

日期 / 时间 主题 演讲人
3月22日 / 10:30-11:00 基于CoaXPress 2.0接口技术的高性能相机 刘强 先生
Basler China销售副总监

衷心期盼您莅临Basler China展位,与我们的视觉专家进行面对面的咨询和探讨!
Basler China 展位号:上海新国际博览中心 W5馆5242

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们