-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-3-2
Basler为嵌入式视觉提供新思路:正式推出灵活型视觉应用处理卡

“嵌入式世界2021线上大会”开幕后,我们展出了一款可以为嵌入式视觉提供新思路的处理工具包。这款开发工具包具有各种图像处理接口,因此支持连接不同类型的相机。这款由内部开发的处理卡是基于恩智普(NXP) i.MX 8M Plus SoC,采用了灵活型SoM和载板的设计方法。
该工具包包括可靠的pylon相机软件套装,可以为所有类型的相机接口提供经过认证的驱动程序、简单的编程接口以及一套用于相机设置的综合工具。在视觉应用方面,这款工具包可提供BCON(基于MIPI)、GigE和USB 3.0 Vision接口。客户可以从Basler丰富的产品线中选择配备各种芯片和性能规格的相机。它采用的灵活设计充分考虑了工业用途的需要,可轻松适用于任何视觉项目。对于用户而言,它可以降低开发难度和成本。
嵌入式处理工具包的应用领域非常多样化,适用于需要快速将产品推出市场以及对价格敏感的应用。因此,它可应用于工厂自动化、物流、零售、机器人、智慧城市和智能农业应用等各个方面。
首批工具包样品将于4月提供,并计划于7月正式供货。目前已计划继续进行相关的开发步骤,以实现批量供应产品和项目使用,并计划提供不同版本的工具包,以进一步扩大软件支持。
产品亮点:
- 专为工业环境而设计,使用灵活,可满足严格的使用要求
- 采用精巧的设计,适用于市面常见的标准外壳
- 恩智普(NXP) i.MX 8M Plus配备强大的神经网络处理器单元(NPU)和集成图像信号处理器(ISP),具有一系列丰富的机器学习功能
- 针对视觉技术进行优化的接口:BCON(基于MIPI)、GigE、USB 3.0 Vision
- 标准接口:HDMI、GPIO、SPI/I2C、LVDS、UART、CAN、USB2.0、Wi-Fi、Bluetooth
- 开箱即用的软件:pylon API、相机驱动程序、代码示例
- 内置AI功能