您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2022-4-5

Basler公布2021年度业绩表现强劲

Basler公布2021年度业绩表现强劲

Basler AG是一家计算机视觉应用图像处理组件市场的领先供应商,该公司今天发布了2021财年的审计年度报告。

虽然市场环境展现了较强的发展势头,但半导体元件产能瓶颈带来了严重的影响。尽管如此,Basler集团在2021财年的销售额增长了26%,达到2.147亿欧元(上一年:1.705亿欧元),收到的订单量增加了78%,达到3.225亿欧元(去年同期为:1.816亿欧元)。因此,公司收到的订单量和销售额均创下了新记录。税前收入增至2,800万欧元,增幅为37%(上年度为:2,040万欧元),税前回报率达13.0%(上年度:12.0%)。Basler凭借以上佳绩实现了预测的业绩目标,并且增长幅度优于德国机器视觉组件市场的平均表现:德国工程联合会(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA)报告称,2021年该行业的销售额增加了17%,新订单量增加了28%。

展望2022年

预计半导体元件采购方面的挑战将仍然是2022财年取得增长的限制因素。此外,乌克兰战争和相关的政治动荡将产生新的不确定性,目前仍难以预测其影响。

但鉴于所有销售地区释放的销售信号,公司管理层原则上对新财年持有乐观态度。根据目前的信息,Basler集团计划在2022财年实现2.35亿至2.65亿欧元的销售额。根据实际销售情况,预计将可实现9%至12%的税前利润率。此评估值是以持续表现强劲的投资周期为基础,与供应链的小幅改善有关。相对宽阔的预估范围反映了当前销售和采购市场的良好势头,以及考虑到与最近收购的韩国经销伙伴整合后取得的成果。这一预测表现符合公司的中期目标,即到2025年底实现4亿欧元的销售额,平均税前利润率为12%。

请访问公司官网查看完整的年度报告(www.baslerweb.com )

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们